Créer un objet freehand
Utilisez cet outil pour dessiner des formes comme vous le feriez avec un crayon sur du papier.
Pour créer un objet freehand
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets>Dessin > À main levéeou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Cliquez sur le bouton gauche de la souris, déplacez-la en diagonale pour tracer l'objet à la taille souhaitée et relâchez le bouton.
- Cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez les paramètres d'affichage de l'objet.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse