Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés A main levée
Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés A main levée
.Options | Descriptions |
|---|---|
Style de ligne | Sélectionnez le style de ligne. Si vous sélectionnez un style autre que Solide , la largeur de la ligne doit être de 1 pixel.Tiret-point et Tiret-point-point s'affiche comme Point sur les terminaux de la famille PanelView Plus. |
Largeur de ligne | Tapez la largeur en pixels de la ligne de l'objet. Tout style de ligne autre que solide doit avoir une largeur de 1 pixel. |
Couleur de premier plan | Cette zone affiche la couleur de la ligne de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé.Pour les objets dont le style de ligne n'est pas défini sur solide, la couleur d'arrière-plan est utilisée pour les espaces entre les points ou les tirets. |
Style de motif | Spécifie un motif pour le objet. Le motif s'affiche sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet. Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur de motif actuelle de l'objet ou de l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Fournir une réponse