Créer un objet arc

Utilisez l'outil Arc pour tracer des arcs. Un arc est une partie du périmètre d'une ellipse. Pour créer un arc, vous devez d'abord tracer une ellipse ou un cercle, puis la ou le modifier pour former un arc.
Pour créer un objet arc
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Dessin > Arc
    ou faites glisser ArcTool depuis la barre d'outils.
  2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis déplacez-la en diagonale pour tracer une ellipse de la taille souhaitée.
    Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, un ensemble de poignées apparaît afin que vous puissiez reformer l'ellipse.
    CONSEIL:
    Pour baser l'arc sur un cercle, appuyez sur la touche
    Ctrl
    tout en faisant glisser la souris.
  3. Saisissez une poignée et faites glisser la souris pour définir la taille de l'arc.
    Pour saisir une poignée, pointez le curseur de la souris dessus et lorsque la flèche prend l'aspect d'un pointeur en croix, cliquez sur le bouton gauche de la souris.
  4. Cliquez deux fois sur l'arc pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  5. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect de l’arc.
  6. Cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    • Si vous appliquez une animation de rotation à un objet arc, lorsque l'affichage s'exécute sur un terminal de la famille
      PanelView Plus
      , l'arc peut se transformer en ellipse à un certain moment de la rotation, mais cela n'affecte pas la fonction de l'arc.
    • Du fait d'une limite du système d'exploitation Windows CE, les arcs qui semblent corrects sur le bureau peuvent apparaître décalés lors de leur affichage sur un terminal de la famille
      PanelView Plus
      . Pour éviter ce désagrément, n'utilisez pas d'arcs dont la largeur de ligne est supérieure à 1 pixel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal