Créer un objet polyline

Utilisez l'outil Polyligne pour tracer une série de lignes droites reliées.
Pour créer un objet Polyline
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Dessin > Polyligne
    ou faites glisser Polyline tool depuis la barre d'outils.
  2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis déplacez-la pour tracer le premier segment de ligne.
    CONSEIL:
    Faites glisser la souris tout en appuyant sur la touche
    Ctrl
    ou cliquez sur la souris pour dessiner un segment de ligne horizontal ou vertical.
  3. Pour créer le segment suivant, placez la souris à l'endroit où il doit se terminer, puis cliquez sur le
    bouton gauche
    de la souris.
    Répétez cette marche à suivre pour chaque segment de ligne.
  4. Cliquez deux fois sur la polyligne pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  5. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect de la polyligne.
    CONSEIL:
    • Si vous utilisez l’outil Polyligne pour créer un objet avec deux points, c’est un objet ligne qui sera créé.
    • Si vous modifiez un objet Polyline en supprimant ses points jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux, l'objet se transforme en objet line.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal