Créer un objet line

Utilisez l'outil ligne pour tracer des lignes droites diagonales, horizontales et verticales.
Pour créer un objet line
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Dessin > Ligne
    ou faites glisser Line depuis la barre d'outils.
  2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis déplacez-la en diagonale pour tracer la ligne.
    CONSEIL:
    Appuyez sur
    Ctrl
    lorsque vous déplacez la souris pour tracer une ligne horizontale ou verticale.
  3. Cliquez deux fois sur la ligne pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l'aspect de la ligne.
  5. Cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    Lorsque vous insérez une ligne en mode
    Edition
    et y ajoutez un point, elle est convertie dans un objet polyline. Si vous supprimez un point d'une polyligne à trois points, vous transformez cette dernière en objet line.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal