Configurer les propriétés générales d'un objet line

L'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de ligne
vous permet de configurer l'apparence d'un objet line.
Pour configurer les propriétés générales d'un objet line
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur la ligne pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Dans l'onglet
    Général
    , spécifiez l'aspect de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal