Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de ligne

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriété de ligne
.
Options
Descriptions
Style de ligne
Sélectionnez le style de ligne. Si vous sélectionnez un style autre que
Solide
, la largeur de la ligne doit être de 1 pixel.
Tiret-point
et
Tiret-point-point
s'affiche comme
Point
sur les terminaux de la famille PanelView Plus.
Style de fond
Sélectionnez un arrière-plan d'objet solide ou transparent.Si vous sélectionnez
Transparent
, l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
Si vous choisissez
Solide
, les espaces entre les points et les tirets (pour un style de ligne autre que Solide) seront remplis avec la couleur du fond.
Couleur de premier plan
Cette zone affiche la couleur de la ligne de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Pour un style de ligne autre que Solide, la couleur d'arrière-plan est utilisée pour les espaces entre les points ou les tirets.
Largeur de ligne
Spécifiez la largeur de la ligne (en pixels). Tout style de ligne autre que solide doit avoir une largeur de 1 pixel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal