Créer un objet rectangle ou carré
Utilisez l'outil Rectangle pour tracer des rectangles et des carrés.
CONSEIL:
Les carrés et les rectangles sont des polygones spécifiques ; ainsi leur boîte de dialogue Propriétés est la même que celle de l'objet Polygon.
Pour créer un objet rectangle ou carré
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Dessin > Rectangleou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Cliquez sur le bouton gauche de la souris, déplacez-la en diagonale pour tracer l'objet à la taille souhaitée et relâchez le bouton.CONSEIL:Appuyez surCtrllorsque vous déplacez la souris pour dessiner un carré.
- Cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l'aspect du rectangle.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse