Configurer les propriétés générales d'un objet rectangle ou carré

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du rectangle
pour définir l'aspect d'un objet rectangle ou carré.
Pour configurer les propriétés générales d'un objet rectangle ou carré
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le rectangle ou le carré pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Dans l'onglet
    Général
    , spécifiez l'aspect de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal