Créer un objet carré ou rectangle arrondi
Utilisez l'outil Rectangle arrondi pour tracer des rectangles et des carrés aux coins arrondis.
Pour créer un objet rectangle ou carré arrondi
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Dessin > Rectangle arrondiou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Cliquez sur le bouton gauche de la souris, déplacez-la en diagonale pour tracer l'objet à la taille souhaitée et relâchez le bouton.CONSEIL:Appuyez surCtrllorsque vous déplacez la souris pour dessiner un carré arrondi.
- Pour modifier le degré d'arrondi, cliquez et déplacez la poignée qui apparaît à l'intérieur de l'objet jusqu'à l'obtention de la forme d'objet souhaitée.

- Cliquez deux fois sur le rectangle pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l'aspect du rectangle arrondi.
- Cliquez surOK.CONSEIL:Pour modifier le degré d'arrondi après la création de l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnezModifier. La poignée apparaît dans l'objet.En raison d'une limitation Windows, vous ne pouvez pas faire pivoter des rectangles arrondis et des carrés arrondis.
Fournir une réponse