Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de rectangle arrondi

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de rectangle arrondi
.
Options
Descriptions
Style de ligne
Sélectionnez le style de ligne. Si vous sélectionnez un style autre que
Solide
, la largeur de la ligne doit être de 1 pixel.
Tiret-point
et
Tiret-point-point
s'affiche comme
Point
sur les terminaux de la famille PanelView Plus.
Largeur de ligne
Tapez la largeur en pixels de la ligne de l'objet. Tout style de ligne autre que solide doit avoir une largeur de 1 pixel.
Couleur de premier plan
Cette zone affiche la couleur de la ligne de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
pour configurer le remplissage dégradé.
Pour les objets dont le style de ligne n'est pas défini sur solide, la couleur d'arrière-plan est utilisée pour les espaces entre les points ou les tirets.
Style de motif
Spécifie un motif pour le objet. Le motif s'affiche sur l'objet.
Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet.
Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas.
Couleur du motif
Cette zone affiche la couleur de motif actuelle de l'objet ou de l'état.
Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal