Créer un objet Text

Utilisez l'outil texte pour dessiner un objet text pour les étiquettes ou les instructions sur l'affichage.
Pour créer un objet texte
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets >Dessin > Texte
    ou faites glisser Image tool depuis la barre d'outils.
  2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, déplacez-la en diagonale pour tracer l'objet à la taille souhaitée et relâchez le bouton.
    La boîte de dialogue
    Propriétés du texte
    s'ouvre.
  3. Saisissez le texte et spécifiez les options.
    CONSEIL:
    • Pour faire passer le curseur à la ligne de texte suivante, appuyez sur
      Entrée
      .
    • Pour utiliser une variable incorporée dans le texte, cliquez sur
      Insérer une variable
      .
    • Pour créer un autre objet Text, déplacez-vous vers un endroit vide de la zone de dessin, cliquez puis faites glisser pour créer un autre objet Text.
  4. Cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal