Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de texte

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du texte
.
Options
Descriptions
Texte
Saisissez le texte à utiliser.
Insérer une variable
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer.
Police
Sélectionnez la police du texte.
Taille de police
Sélectionnez la taille de police à utiliser pour la légende ou le message.
Gras, Italique, Souligné
Sélectionnez un style de police pour la légende ou le message, si nécessaire.
. . .
Cliquez sur le bouton Browse button pour ouvrir la boîte de dialogue
Police
et sélectionner les attributs de police de l'objet.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Couleur de premier plan
Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Ajuster à la taille de la fenêtre
Cochez cette case si vous souhaitez que le texte soit agrandi ou réduit en cas de redimensionnement de l'objet.
Si cette case n'est pas cochée, la sélection
Retour automatique à la ligne
s'applique.
Si votre application utilise un changement de langue, il se peut que la taille du texte varie lors de l'affichage dans différentes langues.
Retour à la ligne automatique
Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant.
Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police.
L'option Retour automatique à la ligne s'applique uniquement si l'option
Ajuster à la taille de la fenêtre
n'est pas sélectionnée.
Alignement
Sélectionnez la manière dont vous souhaitez positionner le texte en fonction du contour de l'objet text.
Style de fond
Sélectionnez un arrière-plan d'objet solide ou transparent. Si vous sélectionnez
Transparent
, l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence. Le contour du texte n'est pas rempli et tous les objets situés derrière le texte sont visibles entre les lettres.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal