Créer un objet panel
Utilisez l'outil Panneau pour tracer des rectangles et des carrés avec des cadres. Vous pouvez configurer les objets panel pour qu'ils clignotent lors de l'exécution. L'objet panel prend en charge uniquement la fonction d'animation de visibilité.
Pour créer un objet panel
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets >Dessin > Panneauou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Cliquez sur le bouton gauche de la souris, déplacez-la en diagonale pour tracer l'objet à la taille souhaitée et relâchez le bouton.CONSEIL:Appuyez surCtrllorsque vous déplacez la souris pour dessiner un panneau carré.
- Cliquez deux fois sur le panneau pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l'aspect du panneau.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse