Créer un objet polygon
Utilisez l'outil Polygone pour tracer une série de lignes droites reliées formant un objet fermé.
Pour créer un objet polygon
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Dessin > Polygoneou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis déplacez-la pour tracer le premier segment de ligne.CONSEIL:Faites glisser la souris tout en appuyant sur la toucheCtrlou cliquez sur la souris pour dessiner un segment de ligne horizontal ou vertical.
- Pour créer le segment suivant, placez la souris à l'endroit où il doit se terminer, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris.L'application connecte automatiquement le deuxième segment au premier. Continuez à cliquer pour ajouter d'autres segments de ligne.
- Double-cliquez sur le polygone pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du polygone.CONSEIL:
- Des carrés et des rectangles sont classés dans la catégorie des formes spécifiques de polygones. Vous devez cependant utiliser l’outil Rectangle pour les créer.
- La création d'un polygone avec deux points uniquement constitue une ligne.
Fournir une réponse