Créer un objet wedge

Utilisez l'outil Coin pour tracer des coins. La forme d'un coin est un segment du périmètre d'une ellipse. Pour créer un coin, tracez une ellipse ou un cercle, puis modifiez-la ou le pour former un coin.
Pour créer un objet wedge
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Dessin > Coin
    ou faites glisser Wedge tool depuis la barre d'outils.
  2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis déplacez-la en diagonale pour tracer une ellipse de la taille souhaitée.
    Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, un ensemble de poignées apparaît afin que vous puissiez reformer l'ellipse.
    CONSEIL:
    Pour baser le coin sur un cercle, appuyez sur la touche
    Ctrl
    tout en faisant glisser la souris.
  3. Saisissez une poignée et faites glisser la souris pour définir la taille du coin.
    Pour saisir une poignée, pointez le curseur de la souris sur celle-ci et lorsque la flèche prend l'aspect d'un pointeur en croix, cliquez sur le
    bouton gauche de la souris
    .
  4. Cliquez deux fois sur le coin pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  5. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du coin.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal