Referencia de seguridad funcional
Cuando el controlador está habilitado para la seguridad, el sistema controlador ha sido certificado para uso en aplicaciones de seguridad hasta SIL 2/PLd y SIL 3/PLe, donde el estado desenergizado es el estado seguro.
Para las aplicaciones de seguridad SIL 3/PLe, el sistema se compone de un controlador primario y un homólogo de seguridad, que funcionan juntos en una arquitectura 1oo2.
Debe leer, entender y satisfacer los requisitos de seguridad como se describe en este manual antes de operar un sistema de seguridad SIL 2/PLd o SIL 3/PLe.
Entregue su opinión