Cambios programáticos a la firma de la aplicación de seguridad

Si no hay cambios en su aplicación de seguridad, la firma de la aplicación de seguridad y todos sus elementos subyacentes permanecen constantes en las versiones de software y firmware con las siguientes posibles excepciones:
  • Se actualiza el controlador con una revisión de firmware que contiene un cambio en el compilador fuera de línea o en el algoritmo de firma interno. Estos cambios pueden activar un cambio en la firma de seguridad. Estos tipos de cambios son poco frecuentes.
  • La función de copiar/pegar o importar se usa de una manera que causa una diferencia interna en un componente. Por ejemplo, si copia una rutina de seguridad del Proyecto1 al Proyecto2 y TagA está bajo el control del programa en el Proyecto1, pero bajo el control del controlador en el Proyecto2, entonces la firma de seguridad para la rutina cambia.
A diferencia de la firma de la aplicación de seguridad, la firma de seguridad del controlador cambia siempre con cualquier cambio en la versión de firmware, por lo que deberá llevar a cabo algunas pruebas de validación a nivel del controlador funcional, incluso aunque no se hayan hecho cambios en el proyecto de seguridad.
Firmas de controlador y de aplicación de seguridad
Firmas de controlador y de aplicación de seguridad
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal