CIP Safety Systems y números de red de seguridad

Los sistemas de control
CIP Safety™
están compuestos por dispositivos
CIP Safety™
que se interconectan mediante redes de comunicación. Estas redes constan de dispositivos, como puentes, interruptores, encaminadores, adaptadores y módulos de redundancia, que pueden no tener la certificación SIL 2 o SIL 3. La transmisión segura de datos relacionados con la seguridad a través de dispositivos de infraestructura estándar se conoce como la comunicación de canal negro.
Los dispositivos
CIP Safety™
deben contar con una protección intrínseca frente a errores de entrega de la red. El protocolo
CIP Safety™
es un protocolo de seguridad entre nodos finales. Esta configuración permite el encaminamiento de mensajes
CIP Safety™
desde y hacia dispositivos
CIP Safety™
a través de puentes, interruptores, encaminadores, adaptadores y módulo de redundancia no certificados.
Para obtener más información sobre la funcionalidad
CIP Safety™
y los conceptos relacionados, consulte lo siguiente:

Referencia única de nodo

Un elemento clave del protocolo
CIP Safety™
es el concepto de referencia única de nodo (también denominado ID único de nodo o UNID). Cada dispositivo
CIP Safety™
debe tener un valor UNID asignado a cada puerto compatible con
CIP Safety™
.
IMPORTANTE: Es su responsabilidad asegurarse de que todos los UNID sean únicos dentro del ámbito de todos los dispositivos que puedan comunicarse entre sí.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal