Sistema CIP Safety encaminable

El siguiente ejemplo ilustra el alcance de un sistema
CIP Safety™
encaminable. En este ejemplo, el sistema no se interconecta con otro sistema
CIP Safety™
a través de una conexión principal Ethernet más grande a nivel de toda la planta.
Sistema CIP Safety encaminable
CIP Safety
Ítem
Descripción
A
Para un puerto del backplane, se asigna un SNN al backplane y la dirección de nodo es el número de ranura del dispositivo.
B
Para un puerto Ethernet, se asigna un SNN a la red
EtherNet/IP™
y la dirección de nodo es la dirección IP del dispositivo.
C
En el caso de un controlador en modo de doble IP conectado a dos redes
EtherNet/IP™
independientes, no deben compartir valores SNN porque los interruptores pueden encaminar incorrectamente los paquetes entre ellas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal