Cómo los SNN llegan a los dispositivos de seguridad

La mayoría de los módulos de E/S
CIP Safety™
en el estado predeterminado de fábrica aceptan el SNN que les asigna el controlador que es propietario de dicho módulo. El valor SNN adoptado automáticamente por el software de programación para la conexión de ese módulo se acepta cuando el controlador abre la conexión inicial con el módulo.
IMPORTANTE: Los módulos de E/S
CIP Safety™
conservan su UNID (SNN + nodo) una vez que se les ha asignado y es necesario restablecerlos antes de que se puedan reutilizar con otro valor.
Algunos dispositivos, como otros controladores de seguridad del árbol de E/S, reciben su configuración SNN de una estación de trabajo de programación. Para estos dispositivos, es necesario configurar manualmente la conexión para que utilice el mismo SNN que se ha programado en el dispositivo si el software de programación no ha asignado automáticamente el SNN correcto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal