Una firma de seguridad verifica la integridad de una aplicación de seguridad:
La firma de seguridad se aplica a toda la porción de seguridad del proyecto del controlador. La capacidad de crear, registrar y verificar la firma de seguridad es una parte obligatoria del proceso de desarrollo de la aplicación de seguridad. La firma de seguridad debe estar presente para funcionar como un controlador de seguridad SIL 2/PLd o SIL 3/PLe. La firma de seguridad no incluye nada de la aplicación estándar.
La firma de seguridad es una jerarquía de múltiples elementos de firma de seguridad. Por ejemplo, la tarea de seguridad, los programas y las rutinas son ejemplos de elementos de firma de seguridad. Los elementos de firma de seguridad pueden ayudarle durante el análisis de impacto al identificar los cambios individuales dentro de un proyecto del controlador. Si su plan de validación no requiere revalidar los elementos que no se han modificado, el esfuerzo de certificación puede reducirse.
Todos los elementos de la firma de seguridad se crean en el momento en que se genera la firma de seguridad para el proyecto. Para ver todos los elementos de la firma de seguridad de un proyecto, usted puede ejecutar el informe de firma de seguridad.
La firma de seguridad y cada uno de sus elementos contienen lo siguiente:
Firma de seguridad: Número de identificación alfanumérico único (IDA) de 64 caracteres.
Sello de hora: fecha y hora en que se generó la firma de seguridad. En el caso de un elemento de firma de seguridad, el sello de hora cambia cada vez que cambia su ID de firma. El sello de hora está basado en el reloj local de la computadora que genera la firma.