Autenticación de firmas
Si no se puede autenticar una firma para un elemento, ocurre lo siguiente:
- Aparece una advertencia en el panel Errors debajo del Controller Organizer.
- No se muestra ninguna firma para el elemento en el panel Quick View.
Por ejemplo, si copia una rutina principal, pero la rutina resulta modificada antes de copiarla, aparecerán advertencias para indicar que la firma no pudo autenticarse. No aparece ninguna firma para la rutina copiada en el panel Quick View.
Fallo de la autenticación de la firma: advertencia

Fallo de la autenticación de la firma: sin firma

Entregue su opinión