Estados de firma de seguridad
Una firma puede estar en tres estados según indica su color: azul, negro o gris.
Firma azul
Una firma aparece en azul en los siguientes casos:
- Después de la primera generación de la firma de seguridad
- Después de cualquier generación posterior de la firma de seguridad para indicar que ha cambiado un elemento de seguridad o uno de sus elementos secundarios
En el ejemplo siguiente, el informe de la firma de seguridad muestra firmas azules como resultado del flujo de trabajo siguiente:
- Generar una firma de seguridad por primera vez.
- Crear un tag de seguridad en el programa S_DE1.
- Generar la firma de seguridad una vez posterior.
- Genere el informe de la firma de seguridad.
La creación del tag de seguridad en el paso 2 hace que haya firmas azules para estos elementos:
- Elemento secundario Parameters and Local Tags
- Elementos primarios S_DE1, T01_Safety y Safety Application
Firmas azules de primarios y secundarios

Firma negra
Una firma aparece en negro después de cualquier generación subsiguiente de la firma cuando no se ha producido ningún cambio en el elemento de seguridad o cualquiera de sus elementos secundarios.
Firma gris
Una firma gris es una firma desconocida. Se produce una firma desconocida cuando la aplicación Logix Designer no puede verificar que el ID de firma coincide con el valor asociado. Las firmas desconocidas no pueden usarse para certificación y deben actualizarse.
Una firma aparece en gris cuando se realiza cualquiera de los siguientes flujos de trabajo:
- Eliminación de la firma de seguridad
- Crear un proyecto de controlador a partir de un proyecto importado con una firma de seguridad existente
- Copiar un elemento de firma de seguridad con una firma existente
Entregue su opinión