Consideraciones para asignar SNN
Al crear un proyecto de controlador, la aplicación genera automáticamente un valor de SNN cada vez que una nueva subred contiene dispositivos
CIP Safety™
:- A cada puerto compatible conCIP Safety™del controlador se le asigna un SNN.
- Si un puente o un dispositivo adaptador se encuentra en el árbol de E/S y se añade un dispositivoCIP Safety™secundario, a la subred creada por el puente o adaptador se le asigna un SNN.
Si el sistema
CIP Safety™
completo consiste en un proyecto de controlador, será suficiente con los valores SNN que se generan automáticamente.Si hay varios controladores que tendrán que obtener acceso o interactuar con las mismas E/S de seguridad, el diseñador del sistema
CIP Safety™
deberá coordinar los valores SNN entre los diversos archivos de proyecto. La aplicación permite copiar/pegar las asignaciones de SNN para facilitar esta coordinación.También puede optar por establecer un mapa de todo el sistema encaminable (o quizá de la planta completa) y asignar manualmente valores SNN a cada subred. La aplicación ofrece un método de entrada manual para asignar valores de SNN y permitir esta metodología de diseño.
El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden asignar SNN a las subredes.
Ejemplo de asignación de SNN
Subred | Tipo | Asignación de SNN |
|---|---|---|
SNN_1 | EtherNet/IP™ | Puerto 1 Ethernet de 5069-L330ERS2, 1791ES-IB16, puerto 1 Ethernet de 1756-L980TS y puerto 1 Ethernet de 1756-L950TS |
SNN_2 | Backplane | Puerto de backplane de 1756-L73S, 1756-L950TS y 1756-L925TS |
SNN_3 | Backplane | Backplane de 1756-L980TS y 1756-OBV8S |
SNN_4 | EtherNet/IP™ | Puerto 2 Ethernet de 1756-L980TS, puerto 2 Ethernet de 1756-L925TS, 1732ES-IB16 |
La siguiente figura muestra cómo el ejemplo anterior corresponde al árbol de E/S del Controller Organizer.
Controller Organizer

El perfil de configuración de cada dispositivo
CIP Safety™
del árbol de E/S incluye un parámetro para el valor de SNN que el controlador utiliza cuando abre la conexión CIP Safety™
a dicho dispositivo. Este parámetro adopta automáticamente el valor SNN que ya se ha establecido por los SNN que el proyecto conoce:- Los dispositivos de seguridad, incluidos los controladores, que son secundarios directos de un controlador adoptan el SNN que coincide con el controlador del puerto que se utiliza para conectarse al módulo de seguridad.
- Los dispositivos de seguridad que están directamente bajo el puerto del backplane adoptan el SNN del puerto del backplane del controlador.
- Los dispositivos de seguridad que están directamente bajo un puerto Ethernet adoptan el SNN del puerto Ethernet del controlador.
- Los dispositivos de seguridad, incluidos los controladores, de una subred remota adoptan el valor SNN que ya se ha asignado a dicha subred, o se genera un nuevo SNN para el primer dispositivoCIP Safety™de esa subred.
Le recomendamos que asigne cada SNN de controlador al SNN ya establecido para la subred. Esta recomendación permite que la aplicación Logix Designer asigne el SNN correcto a cada módulo de E/S de seguridad y controlador de seguridad que se añadan al proyecto.
Si las E/S de seguridad se copian desde un proyecto existente durante el desarrollo del programa del controlador, se retiene el valor SNN de la ubicación original. Para crear una estructura de SNN que se asemeje a la de las E/S creadas recientemente, puede cambiar manualmente el SNN de los dispositivos copiados para seguir la estructura de SNN del nuevo proyecto utilizando la función de copia/pegado de SNN de otras E/S en la subred o dispositivo primario. Si copia E/S de seguridad en un nuevo rack remoto, se puede establecer un nuevo SNN basado en tiempo y rellenarlo en el rack remoto.
Entregue su opinión