Formatos de SNN
Los SNN que utiliza el sistema son números hexadecimales de 6 bytes. Los SNN pueden establecerse y verse en uno de dos formatos:
- Basado en tiempo
- Manual
Formato y asignación de SNN basados en tiempo
Cuando se selecciona el formato basado en tiempo, el SNN representa una fecha y hora según el reloj local de la computadora que ha generado el SNN.
Formato SNN basado en tiempo

La asignación de los SNN basados en tiempo es automática cuando se crea un proyecto de seguridad o se añade
EtherNet/IP™
cambiando el modo IP o el tipo de controlador. Los SNN basados en tiempo generados por el software son siempre únicos para el proyecto, ya sea que se generen al crear el proyecto o al cambiar el modo IP. Los dispositivos que se crean directamente bajo el puerto del controlador tienen de forma predeterminada el mismo SNN que ese puerto en el controlador.
IMPORTANTE:
Si tiene un diagrama de red para su aplicación, debe editar los SNN del controlador para que coincidan con su diagrama de red. Le recomendamos que edite los SNN antes de añadir dispositivos a la configuración de E/S en Controller Organizer.
Al añadir dispositivos
CIP Safety™
I/O a los puertos bajo un adaptador, a diferencia de aquellos que están bajo un controlador, debe tenerse en cuenta lo siguiente:- Si ningún otro dispositivo bajo el puerto utiliza un SNN, se asigna automáticamente un SNN basado en tiempo.
- Si otro dispositivo del puerto utiliza un SNN, se asigna al dispositivo el mismo SNN asignado al primer dispositivo por orden de dirección.
Formato y asignación manuales de SNN
Cuando se selecciona el formato manual, el SNN representa un tipo de red y debe tener un valor decimal de 1…9999.
Formato SNN manual

La manipulación manual de un SNN es necesaria por los siguientes motivos:
- Para asegurarse de que cada puerto de controlador de seguridad de la misma subred tiene el mismo SNN en todos los proyectos
- Para copiar proyectos de seguridad
ATENCIÓN:
Si se copia un proyecto de seguridad en otro proyecto con hardware diferente o en otra ubicación física, y el nuevo proyecto está dentro del mismo sistema de seguridad encaminable, todos los números de red de seguridad deben cambiarse en el segundo sistema. Los valores de SNN no pueden repetirse. Para obtener información sobre cómo cambiar el SNN, consulte el manual del usuario del controlador.
IMPORTANTE:
Si asigna un SNN manualmente, asegúrese de que la ampliación del sistema no ocasione una duplicación de las combinaciones de SNN y referencias únicas de nodos.
Aparecerá una advertencia si el proyecto contiene combinaciones duplicadas de SNN y referencias únicas de nodo. Aún así, podrá verificar el proyecto, pero le recomendamos que resuelva las combinaciones duplicadas.
Sin embargo, puede haber dispositivos de seguridad en la red de seguridad encaminable que tengan el mismo SNN y dirección de nodo y no se encuentran en el proyecto. En este caso, estos dispositivos de seguridad son desconocidos para la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
y no se le mostrará ninguna advertencia. Si hay referencias únicas de nodo duplicadas, como usuario del sistema, tiene la responsabilidad de demostrar que no se producirá una condición insegura.
Entregue su opinión