Jerarquía de firmas de seguridad

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la jerarquía de las firmas de seguridad:
  • Existe una firma con un ID y un sello de hora para cada elemento de la jerarquía.
  • Expanda la firma de seguridad en la parte superior para ver sus elementos subyacentes.
  • Expanda un elemento primario para ver sus elementos secundarios subyacentes.
Jerarquía de firmas de seguridad
Jerarquía de firmas de seguridad
Ítem
Descripción
A
Firma de seguridad
B
Elementos de la firma de seguridad

Firmas agregadas

Los elementos de seguridad que incluyen un conjunto de tags y parámetros tienen firmas agregadas. Una firma agregada representa la validez de todos los tags y parámetros dentro del elemento.
Los siguientes elementos tienen firmas agregadas:
  • Tags de seguridad bajo el control del controlador
  • Parámetros y tags del programa de seguridad
  • Instrucciones Add-On de seguridad
  • Tags de seguridad asignados
  • Conexiones de E/S de seguridad
Si uno de los elementos anteriores tiene un conjunto sin miembros, por ejemplo, no hay tags de seguridad bajo el control del controlador, el valor de la firma agregada aparece como 64 ceros.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal