Ajustes que no afectan a la firma de seguridad
En la aplicación Logix Designer, versión 36 y posteriores, puede hacer los siguientes cambios en un proyecto de seguridad sin que tengan ningún efecto sobre la firma de seguridad:
- Cambie el número de ranura del controlador, si corresponde.
- Modifique los ajustes de IP del controlador.
- Cambie el modoEtherNet/IP™en un controlador compatible con múltiples modos.Para cambiar el modoEtherNet/IP™, primero deberá eliminar la firma de seguridad. Después de cambiar el modo, puede regenerar la firma de seguridad con el mismo valor.
Entregue su opinión