Números de red de seguridad (SNN)
La comunicación en el interior de un sistema de control recorre subredes que están interconectadas con componentes de puente o encaminamiento. Los siguientes son ejemplos de subredes:
- El backplane de un chasis
- Un banco de módulos de E/S
- Una subred Ethernet dentro de una LAN
En lugar de crear directamente un UNID para cada dispositivo
CIP Safety™
, un proceso que sería propenso a errores en un sistema de grandes dimensiones, cada subred tiene un número de red de seguridad (SNN) único y el UNID se crea a partir del SNN + la dirección del nodo. Entregue su opinión