Asignación del número de red de seguridad (SNN)

Cuando crea proyectos de controlador, el software de programación genera automáticamente un valor de SNN cuando reconoce una nueva subred que contiene dispositivos
CIP Safety™
:
  • A cada puerto compatible con
    CIP Safety™
    del controlador se le asigna un SNN. Los controladores de seguridad tienen hasta tres números de red de seguridad: un SNN independiente para cada puerto Ethernet y un SNN para el backplane.
  • Si un puente o un dispositivo adaptador se encuentra en el árbol de E/S y se añade un dispositivo
    CIP Safety™
    secundario, a la subred creada por el puente o adaptador se le asigna un SNN.
A los usuarios típicos les basta con la asignación automática de un SNN basado en tiempo. Sin embargo, se requiere asignación manual del SNN si lo siguiente es verdadero:
  • Uno o varios puertos del controlador se encuentran en la subred CIP Safety que ya tiene un SNN establecido.
  • Se copia un proyecto de seguridad en otra instalación de hardware dentro del mismo sistema
    CIP Safety™
    encaminable.
Rockwell Automation®
recomienda cambiar cada SNN al SNN ya establecido para esa subred, si existe. De esta forma, los dispositivos creados más tarde en el proyecto tendrán asignados automáticamente el SNN correcto.
Cada red de seguridad debe tener un número de red de seguridad único. Debe asegurarse de que se asigne un SNN único a cada red
CIP Safety™
que contenga dispositivos de seguridad.
CONSEJO:
Se pueden asignar varios números de red de seguridad a una subred
CIP Safety™
o a un chasis ControlBus™ que contenga varios dispositivos de seguridad. Sin embargo, para simplificar, recomendamos que cada subred
CIP Safety™
tenga solamente un SNN único.
El SNN puede ser asignado por el software (basado en tiempo) o por el usuario (manual).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal