Diferenciar entre componentes estándar y de seguridad

Los componentes de un sistema de seguridad no utilizados por la función de seguridad pueden ser ocupados por otros módulos certificados según las directivas de compatibilidad electromagnética (EMC) y de bajo voltaje. Consulte la página Certificaciones de productos de Rockwell Automation () para determinar si los módulos tienen el certificado CE.
Usted debe crear y documentar una diferenciación clara, lógica y visible entre la parte estándar y la parte de seguridad del proyecto del controlador. Para ayudar a crear esta diferenciación, la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
cuenta con iconos de identificación de seguridad que identifican la tarea de seguridad, los programas de seguridad, las rutinas de seguridad y los componentes de seguridad.
Además, la aplicación Logix Designer utiliza un atributo de clase de seguridad que se muestra cada vez que se ven en pantalla propiedades de una tarea de seguridad, un programa de seguridad, una rutina de seguridad, un tag de seguridad o de la instrucción Add-On de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal