검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
P - 명령어 집합
- P -
PAH
프로세스 아날로그 입력(Process Analog Input, PAI)
프로세스 이중 센서 아날로그 입력(Process Dual Sensor Analog Input, PAID)
프로세스 다중 센서 아날로그 입력(Process Multi Sensor Analog Input, PAIM)
프로세스 아날로그 출력(Process Analog Output, PAO)
PATT
프로세스 부울 로직(스냅샷 포함)(PBL)
PCE
PCLF
PCMD
프로세스 명령 소스(Process Command Source, PCMDSRC)
프로세스 이산 2-, 3- 또는 4-상태 장치(Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD)
프로세스 데드밴드 컨트롤러(Process Deadband Controller, PDBC)
PDET
프로세스 이산 입력(Process Discrete Input, PDI)
프로세스 이산 출력(Process Discrete Output, PDO)
프로세스 할당(Process Dosing, PDOSE)
PFL
프로세스 아날로그 팬아웃(Process Analog Fanout, PFO)
프로세스 높음 또는 낮음 선택기(Process High or Low Selector, PHLS)
PI
PID
향상된 PID(PIDE)
프로세스 인터록(Process Interlocks, PINTLK)
프로세스 리드 래그 대기 모터 그룹(PLLS)
프로세스 모터(Process Motor, PMTR)
PMUL
프로세스 n-위치 장치(Process n-Position Device, PNPOS)
위치 비례(POSP)
POVR
PPD
프로세스 허용(Process Permissives, PPERM)
프로세스 비례 + 적분 + 미분(Process Proportional + Integral + Derivative, PPID)
압력/온도 보정 흐름(PPTC)
프로세스 재시작 금지(Process Restart Inhibit, PRI)
PRNP
프로세스 실행 시간 및 시작 카운터(PRT)
PSC
프로세스 탱크 스트래핑 테이블(Process Tank Strapping Table, PTST)
프로세스 밸브(PVLV)
프로세스 혼합 방지 밸브(Process Mix Proof Valve, PVLVMP)
프로세스 밸브 통계 객체(PVLVS)
프로세스 변수 속도 드라이브(Process Variable Speed Drive, PVSD)
PXRQ
명령어 집합
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal