단계 지우기 실패(Phase Clear Failure, PCLF)
이 명령어는 Compact GuardLogix 5370, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5370, CompactLogix 5380, GuardLogix 5570, GuardLogix 5580, ControlLogix 5570, ControlLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
PCLF 명령어를 사용하여 장비 단계의 실패 코드를 지웁니다.
PCLF 명령어를 사용하여 장비 단계의 실패 코드를 지웁니다.
- PCLF 명령어만 사용하여 장비 단계의 실패 코드를 지웁니다.
- CLR 명령어, MOV 명령어 또는 할당(:=)을 사용하면 장비 단계의 실패 코드를 변경할 수없습니다.
PCLF 명령어를 사용할 경우 장비 단계에 다른 소유자가
없는지
확인합니다. Logix Designer
, HMI, FactoryTalk Batch
소프트웨어 또는 다른 프로그램이 장비 단계를 소유하고 있는 경우 PCLF 명령어를 사용하면 실패 코드가 지워지지 않습니다
.- 우선순위가 높은 HMI 소유권은CompactLogix5370 및ControlLogix5570 컨트롤러에만 적용됩니다.
팁:
이 명령어를 ControlLogix 중복 시스템에서 사용할 때, 명령어와 단계 프로그램이 우선 순위가 가장 높은 태스크에 예약되어 있지 않으면, 이 명령어로 제어되는 출력이 중복 전환 중 순조롭게 유지되지 않을 수 있습니다.
이것은 전환 명령어입니다. 사용할 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 래더 로직에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환하는 명령어를 삽입합니다.
- Structured Text 루틴에서 명령어가 전환 시에만 실행되도록 하는 조건을 삽입합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
PCLF(Phase_Name);
피연산자
래더 다이어그램
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Phase Name | PHASE | 장비 단계 이름 | 실패 코드를 지울 장비 단계입니다. |
구조화된 텍스트
피연산자는 래더 다이어그램 PCLF 명령어의 피연산자와 동일합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
없음. 피연산자 관련 폴트의 경우 아래의
배열을 통한 인덱스
를 참조하십시오.실행
구조화된 텍스트의 경우 정상 스캔 중에 EnableIn은 항상 참입니다. 따라서 명령어가 로직에서 활성화한 제어 경로에 있는 경우 해당 명령어가 실행됩니다.
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 취해진 조치가 없습니다. |
사후 스캔 | 취해진 조치가 없습니다. |
EnableIn이 거짓임 | 취해진 조치가 없습니다. |
EnableIn이 참임 | 명령어가 위에서 설명한 바와 같이 실행됩니다. |
예
래더 다이어그램
Drain_Tank_Restart
= 1(Drain_Tank
장비 단계 다시 시작)인 경우Drain_Tank
장비 단계의 실패 코드를 지웁니다.다시 시작 명령을 통해
Drain_Tank
장비 단계의 상태를 다시 시작으로 변경합니다.Drain_Tank_Restart
= 0;
구조화된 텍스트
(*
Drain_Tank_Restart
= on인 경우Drain_Tank
장비 단계의 실패 코드를 지웁니다.Drain_Tank
장비 단계를 다시 시작합니다.Drain_Tank_Restart
를 해제합니다*)If
Drain_Tank_Restart
ThenPCLF(
Drain_Tank
);PCMD(
Drain_Tank
,Restart,0);Drain_Tank_Restart
:= 0;End_If;
의견을 작성 부탁드립니다.