장비 단계 명령어
장비 단계 명령어에는 다음이 포함됩니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램과 스트럭쳐드 텍스트
펑션 블록
이 명령어는 펑션 블록에 사용할 수 없습니다.
다음을 수행하려는 경우: | 사용할 명령어: |
|---|---|
장비 단계에 상태 루틴이 완료되었다는 신호를 보내서 다음 상태로 이동할 것을 지시합니다. | PSC |
장비 단계의 상태나 하위 상태를 변경합니다. | PCMD |
소유권에 상관 없이 장비 단계에 보류, 정지 또는 중단 명령을 내립니다. | POVR |
장비 단계에 실패 신호를 보냅니다. | PFL |
장비 단계의 실패 코드를 지웁니다. | PCLF |
FactoryTalk Batch 소프트웨어와의 통신을 시작합니다. | PXRQ |
장비 단계의 NewInputParameters 비트를 지웁니다. | PRNP |
장비 단계의 로직 내에 중단점을 설정합니다. | PPD |
다음 목적으로 장비 단계의 소유권을 취득합니다.
| PATT |
장비 단계의 소유권을 포기합니다. | PDET |
의견을 작성 부탁드립니다.