단계 새 매개 변수(Phase New Parameters, PRNP)
이 명령어는 Compact GuardLogix 5370, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5370, CompactLogix 5380, GuardLogix 5570, GuardLogix 5580, ControlLogix 5570, ControlLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
팁:
이 명령어를 ControlLogix 중복 시스템에서 사용할 때, 명령어와 단계 프로그램이 우선 순위가 가장 높은 태스크에 예약되어 있지 않으면, 이 명령어로 제어되는 출력이 중복 전환 중 순조롭게 유지되지 않을 수 있습니다.
PRNP 명령어는 장비 단계의 NewInputParameter 비트를 지웁니다.
이것은 전환 명령어입니다. 사용할 경우 다음 단계를 수행하십시오.
- 래더 로직에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환하는 명령어를 삽입합니다.
- Structured Text 루틴에서 명령어가 전환 시에만 실행되도록 하는 조건을 삽입합니다.

팁:
FactoryTalk Batch
소프트웨어에 장비 단계에 대한 새 파라미터가 있는 경우 해당 단계의 NewInputParameters 비트를 설정합니다.매개 변수를 다운로드한 후 PRNP 명령어를 사용하여 비트를 해제합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
PRNP ( );
피연산자
래더 다이어그램
없음
구조화된 텍스트
없음
피연산자가 없는 경우에도 명령어 니모닉 다음에 괄호 ( )를 입력합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
없음. 피연산자 관련 폴트의 경우
배열을 통한 인덱스
를 참조하세요.실행
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 취해진 조치가 없습니다. |
사후 스캔 | 취해진 조치가 없습니다. |
EnableIn이 거짓임 | 취해진 조치가 없습니다. |
EnableIn이 참임 | 명령어가 실행됩니다. |
예
래더 다이어그램

구조화된 텍스트

PRNPTest.NewInputParameters = 1(
FactoryTalk Batch
소프트웨어에 장비 단계에 대한 새 입력 파라미터가 있음)인 경우Enable_PXRQ = 1(PXRQ 명령어 실행)인 경우
또는 RQ_Control[0].PC = 0(PXRQ 명령어 진행 중)인 경우
Datavalues[0] = 제어 전송을 위해 PXRQ 명령어를 설정합니다.
입력 파라미터 하위 집합 다운로드 요청을
FactoryTalk Batch
소프트웨어로 보냅니다.DataValues[0] = 2를 보내면 명령어가 제어 전송에 대해 설정됩니다.
Enable_PXRQ = 0(요청이 완료된 후 PXRQ 명령어가 다시 시작되지 않게 함)
RQ_Control[0].PC = 1(요청이 완료됨)인 경우
PRNP 명령어를 통해 ThisPhase.NewInputParameters = 0으로 설정됩니다.
그렇지 않으면
Enable_PXRQ = 1(다음에 새 입력 파라미터를 사용할 수 있으면 PXRQ 명령어 실행)

의견을 작성 부탁드립니다.