프로세스 명령 소스(Process Command Source, PCMDSRC)

이 정보는 CompactLogix 5380P, ControlLogix 5580P 및 ControlLogix 5590P 컨트롤러에 적용됩니다.
프로세스 명령 소스(PCMDSRC) 명령어는 장치의 명령 소스를 선택합니다.
이 명령어에는 다음 명령 소스가 포함됩니다.
  • 핸드
  • 서비스 중단
  • 유지 관리
  • 오버라이드
  • 외부
  • 프로그램 잠김
  • 프로그램
  • 오퍼레이터 잠김
  • 연산자
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
PCMDSRC_ladder
함수 블록 다이어그램
PCMDSRC_FBD
구조화된 텍스트
PCMDSRC (PCMDSRC tag);
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
명령어 내에서 숫자 데이터 유형을 혼합하기 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환 항목을 참조하십시오.
구성 피연산자
피연산자
유형
형식
설명
PlantPAx Control
P_COMMAND_SOURCE
태그
명령어의 적절한 연산에 필요한 데이터 구조.
P_COMMAND_SOURCE 구조
입력 구성원
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력.
래더 다이어그램:
렁 상태에 해당합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_OwnerCmd
DINT
소유자 장치 명령:
0 = 없음,
Inp_OwnerCmd.10 = 오퍼레이터 잠금,
Inp_OwnerCmd.11 = 오퍼레이터 잠금 해제,
Inp_OwnerCmd.12 = 프로그램 잠금,
Inp_OwnerCmd.13 = 프로그램 잠금 해제,
Inp_OwnerCmd.14 = 유지 관리 획득,
Inp_OwnerCmd.15 = 유지 관리 릴리스,
Inp_OwnerCmd.16 = 외부 획득,
Inp_OwnerCmd.17 = 외부 해제,
Inp_OwnerCmd.29 = 에코.
기본값은 0입니다.
Inp_InitializeReq
BOOL
1 = 명령어를 초기화하도록 요청합니다. 명령어는 명령어 최초 실행에서 정상적으로 초기화됩니다. 재초기화가 필요한 경우 이 요청을 사용합니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Hand
BOOL
1 = Hand 획득(일반적으로 영구적으로 로컬로 설정됨)
0 = Hand 놓기.
기본값은 거짓입니다.
Inp_Ovrd
BOOL
1 = 오버라이드 획득(더 높은 우선 순위 프로그램 로직),
0 = 오버라이드 해제.
기본값은 거짓입니다.
Inp_ExtInh
BOOL
1 = 외부 획득 금지,
0 = 외부 획득 허용.
기본값은 참입니다.
Cfg_HasOper
BOOL
1 = 오퍼레이터(잠금 해제됨) 있음, 선택 가능.
기본값은 참입니다.
Cfg_HasOperLocked
BOOL
1 = 오퍼레이터 잠금 있음, 선택 가능.
기본값은 참입니다.
Cfg_HasProg
BOOL
1 = 프로그램(잠금 해제됨) 있음, 선택 가능.
기본값은 참입니다.
Cfg_HasProgLocked
BOOL
1 = 프로그램 잠금 있음, 선택 가능.
기본값은 참입니다.
Cfg_HasExt
BOOL
1 = External 있음, 선택 가능.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_HasMaint
BOOL
1 = Maintenance 있음, 선택 가능.
기본값은 참입니다.
Cfg_HasMaintOoS
BOOL
1 = Maintenance Out of Service 있음, 선택 가능.
기본값은 참입니다.
Cfg_OvrdOverLock
BOOL
1 = 오버라이드가 프로그램/오퍼레이터 잠금보다 우선,
0 = Lock을 오버라이드하지 않음.
기본값은 참입니다.
Cfg_ExtOverLock
BOOL
1 = External에서 프로그램/오퍼레이터 Lock 대체,
0 = Lock을 오버라이드하지 않음.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_ProgPwrUp
BOOL
1 = 프로그램 전원 켜기,
0 = 오퍼레이터 전원 켜기.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_ProgNormal
BOOL
정상 소스:
1 = 요청이 없는 경우 프로그램,
0 = 요청이 없는 경우 오퍼레이터.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_PCmdPriority
BOOL
명령 우선 순위.
1 = 프로그램 명령 성공,
0 = 오퍼레이터 명령 성공.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_PCmdProgAsLevel
BOOL
1 = PCmd_Prog가 레벨로 사용됨.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_PCmdLockAsLevel
BOOL
1 = PCmd_Lock이 레벨로 사용됨(1 = 잠금, 0 = 잠금 해제).
기본값은 거짓입니다.
Cfg_ExtAcqAsLevel
BOOL
1 = XCmd_Acq가 레벨로 사용됨(1 = 획득, 0 = 해제).
기본값은 거짓입니다.
PCmd_Oper
BOOL
오퍼레이터를 선택하는 프로그램 명령(프로그램에서 오퍼레이터). 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
PCmd_Prog
BOOL
프로그램을 선택하는 프로그램 명령(오퍼레이터에서 프로그램). 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
PCmd_Lock
BOOL
프로그램을 잠그는 프로그램 명령(오퍼레이터 허용 안 함). Cfg_PCmdLockAsLevel = 0인 경우 명령어가 이 매개 변수를 자동으로 해제합니다.
기본값은 거짓입니다.
PCmd_Unlock
BOOL
프로그램 잠금을 해제하는 프로그램 명령(오퍼레이터가 획득하도록 허용). 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
PCmd_Normal
BOOL
표준을 선택하는 프로그램 명령(오퍼레이터 또는 프로그램). 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
MCmd_OoS
BOOL
서비스 중단을 선택하는 유지 관리 명령. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
MCmd_IS
BOOL
서비스 중을 선택하는 유지 관리 명령. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
MCmd_Acq
BOOL
소유권을 획득하는 유지 관리 명령(오퍼레이터/프로그램/외부/오버라이드에서 유지 관리)입니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
MCmd_Rel
BOOL
소유권을 해제하는 유지 관리 명령(유지 관리에서 오퍼레이터/프로그램/외부/오버라이드)입니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
XCmd_Acq
BOOL
소유권을 획득하는 외부 명령입니다(오퍼레이터/프로그램/오버라이드/유지 관리에서 외부). 이 명령어는 Cfg_ExtAcqAsLevel = 0인 경우 이 피연산자를 자동으로 지웁니다.
기본값은 거짓입니다.
XCmd_Rel
BOOL
Cfg_ExtAcqAsLevel = 0(외부에서 오퍼레이터/프로그램/오버라이드/유지 관리)인 경우 소유권을 해제하는 외부 명령입니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
OCmd_Oper
BOOL
오퍼레이터(프로그램 to 오퍼레이터)를 선택하는 오퍼레이터 명령입니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
OCmd_Prog
BOOL
프로그램을 선택하는 오퍼레이터 명령(오퍼레이터 to 프로그램)입니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
OCmd_Lock
BOOL
오퍼레이터를 잠그는 오퍼레이터 명령(프로그램 허용 불가)입니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
OCmd_Unlock
BOOL
소유권을 잠금 해제하거나 해제하고 프로그램이 소유권을 획득하도록 허용하는 오퍼레이터 명령. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
OCmd_Normal
BOOL
Normal(오퍼레이터 또는 프로그램)을 선택하는 오퍼레이터 명령입니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 거짓입니다.
출력 구성원
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
활성화 출력. 이 출력 상태는 항상 EnableIn 입력 상태를 반영합니다.
Sts_Initialized
BOOL
1 = 명령어가 초기화됩니다. Inp_InitializeReq를 사용하여 다시 초기화합니다.
Sts_eSrc
INT
현재 명령 소스는 다음 상태 비트와 함께 표시됩니다.
Sts_eSrc.0: 잠금,
Sts_eSrc.1: 정상,
Sts_eSrc.2: 핸드,
Sts_eSrc.3: 유지 관리,
Sts_eSrc.4: 오버라이드,
Sts_eSrc.5: 프로그램,
Sts_eSrc.6: 오퍼레이터,
Sts_eSrc.7: 서비스 중단
Sts_eSrc.8: 외부.
Sts_bSrc
INT
활성화된 선택 비트맵(명령 소스 요청이 선택된 HMI 토템 폴의 경우)
Sts_bSrc.0: 핸드,
Sts_bSrc.1: 프로그래밍된 서비스 중단(렁 거짓),
Sts_bSrc.2: 유지 관리 서비스 중단,
Sts_bSrc.3: 유지 관리,
Sts_bSrc.4: 오버라이드,
Sts_bSrc.5: 외부,
Sts_bSrc.6: 프로그램 잠김,
Sts_bSrc.7: 프로그램,
Sts_bSrc.8: 오퍼레이터 잠김,
Sts_bSrc.9: 오퍼레이터.
Sts_Hand
BOOL
1 = 핸드 선택됨(OoS, 유지 관리, 오버라이드, 외부, 프로그램, 오퍼레이터 대체).
Sts_OoS
BOOL
1 = 서비스 중단 선택됨(유지 관리, 오버라이드, 외부, 프로그램, 오퍼레이터 대체).
Sts_Maint
BOOL
1 = 유지 관리 선택됨(오버라이드, 외부, 프로그램, 오퍼레이터 대체).
Sts_Ovrd
BOOL
1 = 오버라이드 선택됨(외부, 프로그램, 오퍼레이터 대체).
Sts_Ext
BOOL
1 = External 선택됨(프로그램, 오퍼레이터 대체).
Sts_Prog
BOOL
1 = 프로그램 선택됨.
Sts_ProgLocked
BOOL
1 = 프로그램이 선택되고 잠김.
Sts_Oper
BOOL
1 = 오퍼레이터 선택됨.
Sts_OperLocked
BOOL
1 = 오퍼레이터가 선택되고 잠김.
Sts_ProgOperSel
BOOL
프로그램/오퍼레이터 선택(래치) 상태: 1 = 프로그램, 0 = 오퍼레이터.
Sts_ProgOperLock
BOOL
프로그램/오퍼레이터 Lock(래치) 상태, 1 = 잠김, 0=잠금 해제됨.
Sts_Normal
BOOL
1 = Selection이 Normal과 동일(프로그램 또는 오퍼레이터).
Sts_ExtReqInh
BOOL
1 = External 요청이 금지되어 현재 상태에서 External로 이동할 수 없습니다.
Sts_ProgReqInh
BOOL
1 = 프로그램 요청이 금지되어 현재 상태에서 프로그램으로 이동할 수 없습니다.
Sts_MAcqRcvd
BOOL
1 = Maintenance Acquire 명령이 이 스캔을 수신했습니다.
MRdy_OoS
BOOL
1 = MCmd_OoS 준비, HMI 버튼 활성화.
MRdy_IS
BOOL
1 = MCmd_IS 준비, HMI 버튼 활성화.
MRdy_Acq
BOOL
1 = MCmd_Acq 준비, HMI 버튼 활성화.
MRdy_Rel
BOOL
1 = MCmd_Rel 준비, HMI 버튼 활성화.
XRdy_Acq
BOOL
1 = XCmd_Acq 준비, HMI 버튼 활성화.
XRdy_Rel
BOOL
1 = XCmd_Rel 준비, HMI 버튼 활성화.
ORdy_Oper
BOOL
1 = OCmd_Oper 준비, HMI 버튼 활성화.
ORdy_Prog
BOOL
1 = OCmd_Prog 준비, HMI 버튼 활성화.
ORdy_Lock
BOOL
1 = OCmd_Lock 준비, HMI 버튼 활성화.
ORdy_Unlock
BOOL
1 = OCmd_Unlock 준비, HMI 버튼 활성화.
ORdy_Normal
BOOL
1 = OCmd_Normal 준비, HMI 버튼 활성화.
Out_OwnerSts
DINT
명령 소스의 상태, 소유자 명령 핸드셰이크 및 준비 상태:
0 = 없음,
.10 = 오퍼레이터 잠금,
.11 = 오퍼레이터 잠금 해제,
.12 = 프로그램 잠금,
.13 = 프로그램 잠금 해제,
.14 = 유지 관리 획득,
.15 = 유지 관리 릴리스,
.16 = 외부 획득,
.17 = 외부 해제,
.18 = 유지 관리 있음,
.19 = 외부 오버라이드 잠금,
.20 = 외부 있음,
.21 = 오퍼레이터 있음,
.22 = 오퍼레이터 잠김 있음,
.23 = 프로그램 있음,
.24 = 프로그램 잠김 있음,
.29 = 에코,
.30 = 준비되지 않음
연산
명령어에서 다음 명령 소스를 사용합니다. 명령 소스는 이 표의 가장 높음에서 가장 낮음 순서로 Priority가 지정됩니다.
명령 소스
설명
핸드
명령어 외부의 하드와이어 로직 또는 기타 로직이 장치를 컨트롤합니다. 명령어는 다른 명령 소스 중 하나로 무충돌 전환을 위해 장치의 상태를 추적합니다.
(가장 높은 우선 순위 명령 소스)
서비스 중단
명령어가 비활성화되어 소유자가 없습니다.
유지 관리
유지 관리는 장치를 컨트롤하고 오퍼레이터, 프로그램, 외부 및 오버라이드의 컨트롤을 대체합니다. HMI의 연산자 명령 및 설정이 수락됩니다.
오버라이드
우선 순위 로직은 장치를 컨트롤하고 오퍼레이터, 프로그램 및 External 컨트롤을 대체합니다. 오버라이드 입력(Inp_Ovrd)이 허용됩니다.
외부
External 로직(예: 필드 파일럿 제어 또는 업스트림 SCADA)이 장치를 컨트롤합니다. External 명령(XCmd_)이 수락됩니다.
프로그램 잠김
프로그램 로직이 장치를 컨트롤합니다. 프로그램 명령(PCmd_)이 수락됩니다. 연산자가 프로그램 컨트롤을 수행할 수 없습니다. Cfg_OvrdOverLock = 1이 아니면 오버라이드는 프로그램에서 컨트롤할 수 없습니다.
프로그램
프로그램 로직이 장치를 컨트롤합니다. 프로그램 명령(PCmd_)이 수락됩니다.
오퍼레이터 잠김
오퍼레이터가 장치를 컨트롤합니다. HMI의 오퍼레이터 명령(OCmd_)이 수락됩니다. 프로그램은 오퍼레이터 컨트롤을 수행할 수 없습니다. Cfg_OvrdOverLock = 1이 아니면 오버라이드는 오퍼레이터에서 컨트롤할 수 없습니다.
연산자
오퍼레이터가 장치를 컨트롤합니다. HMI의 오퍼레이터 명령(OCmd_)이 수락됩니다.
(가장 낮은 우선 순위 명령 소스)
이 명령어는 다음 작업을 활성화하거나 비활성화합니다.
  • Maintenance Out-of-Service 있음
  • Maintenance 있음
  • External 있음
  • 프로그램(잠금 해제됨) 있음
  • 프로그램 잠김 있음
  • 오퍼레이터(잠금 해제됨) 있음
  • 오퍼레이터 잠김 있음
  • PCmd_Lock이 레벨로 사용됨(1 = 잠금, 0 = 잠금 해제)
명령어는 잘못된 컨트롤 구성을 확인하고 가장 가까운 유효한 구성을 강제 실행합니다.
핵심 컨트롤 모델은 수신 기능이 수락하는 명령 및 매개 변수의 소스를 중재합니다. 핵심 컨트롤 모델은 소스가 다음 형식인지 여부를 결정합니다.
  • 프로그래밍 엔터티(처리 환경 내에 완전히 상주하는 프로그램 엔터티) 또는
  • 외부 인터페이스 엔터티(처리 환경 외부에서 비동기적으로 명령과 매개 변수 발행).
명령 소스를 잠그면 다른 명령 소스가 권한을 획득할 수 없게 됩니다.
핵심 명령 소스 모델
핵심 컨트롤 모델은 다음과 같은 명령 소스로 구성됩니다.
  • Oper
  • OperLocked
  • Prog
  • ProgLocked
컨트롤 모델의 기본값은 이러한 구성으로 설정됩니다. 다른 명령 소스가 모델에 있을 수 있지만 기본 오퍼레이터/프로그램 상태의 기계와 독립적으로 작동하는 명령 소스를 오버라이드합니다.
명령 소스를 구성으로 활성화
개별 명령 소스는 사용자가 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본 구성은 전체 기본 모델을 사용합니다. 즉, 처리 환경의 전원을 켤 때 명령 소스가 지정된 기본값이 됩니다. 활성화된 명령 소스의 일부 조합은 불필요하거나 의도하지 않은 변경을 생성할 수 있으므로 허용되지 않습니다.
프로그램 전원 켜기
구성을 통해 사용자는 오퍼레이터 또는 프로그램이 전원 켜기 기본값인지 여부를 지정할 수 있습니다.
프로그램 우선 순위
구성을 통해 오퍼레이터 또는 프로그램 명령이 동시에 어설션될 때 우선 순위를 가질지 여부를 지정할 수 있습니다.
명령의 자동 재설정
모든 명령은 one-shot-latche로 처리됩니다. 이는 명령어가 실행되고 처리될 때 모든 명령이 자동으로 지워짐을 의미합니다.
대상 상태 변경
특정 구성에서 일부 명령의 대상 명령 소스가 변경될 수 있습니다. 이는 명령의 의도와 일치합니다. 예를 들어, Prog가 비활성화된 경우 OCmd_Prog 명령의 대상은 Prog 상태 대신 ProgLocked 상태로 지정됩니다. 이러한 작업은 OCmd_Prog 명령의 의도를 유지하기 위해 수행됩니다. 운영자 엔터티는 프로그램을 컨트롤하는 기능을 배치하려고 합니다. 명령이 제거되면 이 작업을 수행할 수 있는 방법이 없습니다. 이 작업은 충돌이나 경합 상태를 일으키지 않는 구성에서만 수행되지만 가능한 한 많은 사용자 기능을 보존하는 역할을 합니다.
우선 순위가 더 높은 명령 소스
다음 우선 순위가 더 높은 명령 소스는 모델 내에서 독립적으로 작동합니다.
  • 외부
  • 오버라이드
  • 유지 관리
  • 서비스 중단
  • 서비스 중
  • 핸드
초기화
명령어는 명령어 최초 실행에서 정상적으로 초기화됩니다. Inp_InitializeReq = 1로 설정하면 언제든지 재초기화를 요청할 수 있습니다. 올바른 초기화의 경우 코드의 온라인 편집을 수행하는 동안 명령어를 추가할 때 Inp_InitializeReq = 1(기본값)인지 확인합니다.
PCMDSRC 명령어 모니터링
모니터링을 위해 프로세스 객체의 PlantPAx 라이브러리에서 작업자 페이스 플레이트를 사용합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요.
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다.
Sts_eSrc는 0으로 설정됩니다. Sts_bSrc가 0으로 설정됩니다.
명령어 최초 실행
각 실행마다 자동으로 지워지는 모든 명령은 해제되고 무시됩니다.
프로그램/오퍼레이터 선택은 구성에 따라 설정됩니다(Cfg_ProgPwrUp).
프로그램 또는 오퍼레이터 Lock 선택은 잠금 해제로 설정됩니다.
Maintenance 획득/해제 상태는 수정되지 않으며 컨트롤러 전원 켜기 또는 PROG-to-RUN 전환을 통해 유지됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
Inp_Hand=0인 경우 이 명령어는 Out of Service 상태로 됩니다. 출력의 전력 공급이 차단됩니다.
프로그램 및 오퍼레이터s 명령이 무시되고 지워지고 모든 소유권 상태 비트(Sts_Maint, Sts_Ovrd, Sts_Ext, Sts_Prog 및 Sts_Oper)가 0으로 지워지는 경우를 제외하고 명령 소스 선택 처리가 진행됩니다. 렁-입력-조건이 참이 되면 구성(Cfg_ProgPwrUp)에 따라 프로그램/오퍼레이터 선택이 설정됩니다.
렁-입력-조건이 참임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다.
함수 블록 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
EnableOut이 거짓으로 해제됩니다.
Sts_eSrc는 0으로 설정됩니다. Sts_bSrc가 0으로 설정됩니다.
명령어 최초 실행
각 실행마다 자동으로 지워지는 모든 명령은 해제되고 무시됩니다.
프로그램/오퍼레이터 선택은 구성에 따라 설정됩니다(Cfg_ProgPwrUp).
프로그램 또는 오퍼레이터 Lock 선택은 잠금 해제로 설정됩니다.
Maintenance 획득/해제 상태는 수정되지 않으며 컨트롤러 전원 켜기 또는 PROG-to-RUN 전환을 통해 유지됩니다.
명령어 최초 스캔
함수 블록 다이어그램 표에서 명령어 최초 실행을 참조하십시오.
EnableIn이 거짓임
EnableOut이 거짓으로 해제됩니다.
Inp_Hand=0인 경우 이 명령어는 Out of Service 상태로 됩니다. 출력의 전력 공급이 차단됩니다.
프로그램 및 오퍼레이터s 명령이 무시되고 지워지고 모든 소유권 상태 비트(Sts_Maint, Sts_Ovrd, Sts_Ext, Sts_Prog 및 Sts_Oper)가 0으로 지워지는 경우를 제외하고 명령 소스 선택 처리가 진행됩니다. 렁-입력-조건이 참이 되면 구성(Cfg_ProgPwrUp)에 따라 프로그램/오퍼레이터 선택이 설정됩니다.
EnableIn이 참임
EnableOut이 참으로 설정됩니다.
명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
구조화된 텍스트
구조화된 텍스트에서 정상 스캔 중에 EnableIn은 항상 참입니다. 따라서 명령어가 로직에서 활성화한 컨트롤 경로에 있는 경우 해당 명령어가 실행됩니다.
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
래더 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
명령어 최초 실행
래더 다이어그램 표의 명령어 첫 번째 실행 명령어를 참조하십시오.
EnableIn이 참임
래더 다이어그램 표의 렁-입력-조건이 참인 경우를 참조하십시오.
사후 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal