PlantPAx 명령어

PlantPAx 내장 명령어는 장치 컨트롤을 위해 이산 및 아날로그 입력 및 출력을 모니터링하고 처리합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램, 함수 블록 및 스트럭쳐드 텍스트
목적:
사용할 명령어:
해당 장치에 대한 아날로그 입력(PAI) 또는 아날로그 출력(PAO) 명령과 함께 지능형 아날로그 장치에 대한 HART 디지털 데이터를 제공합니다.
프로세스 아날로그 HART(Process Analog HART, PAH)
아날로그 입력 모듈의 채널에서와 같은 하나의 아날로그 값을 모니터링합니다.
프로세스 아날로그 입력(Process Analog Input, PAI)
두 개의 아날로그 입력 신호를 사용하여 하나의 아날로그 프로세스 변수(Process Variable, PV)를 모니터링합니다.
프로세스 이중 센서 아날로그 입력(Process Dual Sensor Analog Input, PAID)
최대 8개의 아날로그 입력 신호를 사용하여 하나의 아날로그 프로세스 변수(Process Variable, PV)를 모니터링합니다.
프로세스 다중 센서 아날로그 입력(Process Multi Sensor Analog Input, PAIM)
아날로그 출력을 조작하여 필드 장치를 컨트롤합니다.
프로세스 아날로그 출력(Process Analog Output, PAO)
구성 가능한 부울 로직의 게이트를 최대 8개까지 실행합니다.
프로세스 부울 로직(Process Boolean Logic, PBL)
장치의 명령 소스를 선택합니다.
프로세스 명령 소스(Process Command Source, PCMDSRC)
다양한 모드에서 이산 2-상태, 3-상태 또는 4-상태 장치의 피드백을 컨트롤 및 모니터링합니다.
프로세스 이산 2-, 3- 또는 4-상태 장치(Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD)
데드밴드 및 임계값에 대한 데이터와 경보를 제공하기 위해 출력을 생성합니다.
프로세스 데드밴드 컨트롤러(Process Deadband Controller, PDBC)
이산 입력 모듈의 채널에서와 같은 한 가지 이산 조건을 모니터링합니다.
프로세스 이산 입력(Process Discrete Input, PDI)
이산 출력을 조작하여 필드 장치를 컨트롤합니다.
프로세스 이산 출력(Process Discrete Output, PDO)
유량계를 사용하여 추가된 성분의 양을 측정하는 성분 추가를 컨트롤합니다.
프로세스 할당(Process Dosing, PDOSE)
하나의 1차 아날로그 출력 신호를 여러 보조 사용자 또는 장치로 보냅니다.
프로세스 아날로그 팬아웃(Process Analog Fanout, PFO)
최대 6개의 수신 컨트롤 변수(controlled variables, CV)의 상한 또는 하한을 선택하고 선택한 CV를 출력으로 전송합니다.
프로세스 높음 또는 낮음 선택기(Process High or Low Selector, PHLS)
실행 중이거나 전원이 공급되는 장비 부분을 중지하거나 전원을 차단하는 인터록 조건을 수집하거나 합산합니다.
프로세스 인터록(Process Interlocks, PINTLK)
공통 흡기 소스 및 배출 대상을 가진 펌프 집합과 같은 모터의 병렬 그룹을 컨트롤합니다.
프로세스 리드 래그 대기 모터 그룹(PLLS)
고정 1단 속도, 2단 속도 또는 역방향 모터를 모니터링 및 컨트롤합니다.
프로세스 모터(Process Motor, PMTR)
최대 30개의 위치로 원형 또는 선형 이산 장치의 피드백을 컨트롤 및 모니터링합니다.
프로세스 n-위치 장치(Process n-Position Device, PNPOS)
장비의 부분에 전원을 공급하도록 허용된 조건을 수집하거나 합산합니다.
프로세스 허용(Process Permissives, PPERM)
프로세스 변수(Process Variable, PV)판독값과 SP(목표값 PV) 설정값에 대응하여 조절 컨트롤 루프에서 컨트롤 변수(Control Variable, CV)를 조작합니다.
프로세스 비례 + 적분 + 미분(Process Proportional + Integral + Derivative, PPID)
표준 온도 및 압력에서 흐름을 계산합니다.
프로세스 압력/온도 보정 흐름(Process Pressure/Temperature Compensated Flow, PPTC)
큰 모터가 반복적으로 시작되지 않도록 방지합니다.
프로세스 재시작 금지(Process Restart Inhibit, PRI)
모터 또는 기타 장비가 시작되는 총 런타임 및 인스턴스 수를 기록합니다.
프로세스 실행 시간 및 시작 카운터(PRT)
제품 레벨 및 탱크 보정 표의 레벨을 고려하여 직교한 원통 탱크에서 제품의 양을 계산합니다.
프로세스 탱크 스트래핑 테이블(Process Tank Strapping Table, PTST)
2-위치, 단일 솔레노이드 작동 밸브, 이중 솔레노이드 작동 밸브 또는 모터로 작동되는 밸브를 다양한 모드로 작동합니다. 핸드 작동 2-위치 밸브를 모니터링합니다.
프로세스 밸브(PVLV)
다양한 모드와 상태에서 혼합 방지 밸브의 피드백을 컨트롤 및 모니터링합니다.
프로세스 혼합 방지 밸브(Process Mix Proof Valve, PVLVMP)
2-상태(열림 및 닫힘) 밸브를 모니터링하고 스트로크 시간 및 스트로크 카운트에 대한 통계를 기록합니다.
프로세스 밸브 통계(PVLVS)
AC(가변 주파수) 또는 DC 드라이브를 사용하여 가변 속도 모터를 모니터링 및 컨트롤합니다.
프로세스 변수 속도 드라이브(Process Variable Speed Drive, PVSD)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal