프로세스 허용(Process Permissives, PPERM)

이 정보는 CompactLogix 5380P, ControlLogix 5580P 및 ControlLogix 5590P 컨트롤러에 적용됩니다.
프로세스 허용(Process Permissives, PPERM) 명령어는 장비에 전원을 공급할 수 있는 허용 조건을 수집하거나 요약합니다. 대부분의 경우 장비에 전원을 공급하려면 허용 조건이 참이어야 합니다. 장비에 전원이 공급되면 허용이 무시됩니다.
새 PPERM 명령어는 다음을 제공합니다.
  • 허용 입력 정상 확인. 입력 평가. 모든 입력이 구성된 정상 상태인 경우 명령어는 모든 허용 정상 상태를 참으로 설정합니다.
  • 허용 바이패스. 바이패스할 수 없도록 구성된 허용 입력과 바이패스할 수 있는 입력(Cfg_Bypassable.x = 1) 그리고 바이패스하도록 설정된 입력(MSet_Bypass.x = 1)을 평가합니다. 해당 조건들이 구성된 정상 상태이면, 명령어는 '모든 바이패스 불가 허용 정상 상태'를 참으로 설정합니다.
  • 요약 상태. 32개의 허용 입력 조건을 두 개의 1차 상태 비트로 요약합니다.
    • Sts_PermOK. 바이패스 상태와 관계없이 모든 허용 조건이 해제됨(바이패스 상태와 관계없이 실행 준비 상태)을 나타냅니다.
    • Sts_NBPermOK. 모든 바이패스 불가 허용 조건이 해제되고 바이패스 가능한 모든 허용 조건이 해제되거나 바이패스됨(허용이 바이패스된 경우 실행 준비됨)을 나타냅니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
PPERM_avail_LD
함수 블록 다이어그램
PPERM_avail_FBD
구조화된 텍스트
PPERM (PPERM tag);
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
명령어 내에서 숫자 데이터 유형을 혼합하기 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환 항목을 참조하십시오.
구성 피연산자
피연산자
유형
형식
설명
PlantPAx Control
P_PERMISSIVE
태그
명령어의 적절한 연산에 필요한 데이터 구조.
P_PERMISSIVE 구조
공개 구성원은 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 표준(표시) 태그 구성원입니다. 비공개의 숨겨진 구성원은 HMI 페이스 플레이트에서 사용되며 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 없습니다. 비공개 구성원은 공개 구성원 다음의 별도의 테이블에 나열됩니다.
공개 입력 구성원
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력 - 시스템 정의 매개 변수
기본값은 참입니다.
Inp_InitializeReq
BOOL
1 = 명령어를 초기화하도록 요청합니다. 명령어는 명령어 최초 실행에서 정상적으로 초기화됩니다. 다시 초기화할 때 이 요청을 사용합니다. 명령어에 의해 이 피연산자가 자동으로 지워집니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm00
BOOL
허용 조건 00, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm01
BOOL
허용 조건 01, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm02
BOOL
허용 조건 02, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm03
BOOL
허용 조건 03, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm04
BOOL
허용 조건 04, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm05
BOOL
허용 조건 05, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm06
BOOL
허용 조건 06, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm07
BOOL
허용 조건 07, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm08
BOOL
허용 조건 08, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm09
BOOL
허용 조건 09, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm10
BOOL
허용 조건 10, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm11
BOOL
허용 조건 11, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm12
BOOL
허용 조건 12, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm13
BOOL
허용 조건 13, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm14
BOOL
허용 조건 14, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm15
BOOL
허용 조건 15, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm16
BOOL
허용 조건 16, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm17
BOOL
허용 조건 17, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm18
BOOL
허용 조건 18, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm19
BOOL
허용 조건 19, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm20
BOOL
허용 조건 20, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm21
BOOL
허용 조건 21, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm22
BOOL
허용 조건 22, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm23
BOOL
허용 조건 23, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm24
BOOL
허용 조건 24, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm25
BOOL
허용 조건 25, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm26
BOOL
허용 조건 26, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm27
BOOL
허용 조건 27, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm28
BOOL
허용 조건 28, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm29
BOOL
허용 조건 29, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm30
BOOL
허용 조건 30, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_Perm31
BOOL
허용 조건 31, 정상 상태로 구성된 경우 전원을 공급합니다.
기본값은 참입니다.
Inp_BypassActive
BOOL
1 = 허용 바이패스가 현재 활성 상태입니다.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_OKState
DINT
비트는 각 입력의 상태(0 또는 1)가 전원 공급하기에 정상임을 나타냅니다.
기본값은 2#1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111입니다.
Cfg_Bypassable
DINT
설정 비트는 바이패스 가능한 조건을 나타냅니다.
기본값은 2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000입니다.
Cfg_HasMoreObj
BOOL
1 = 자세한 정보를 볼 수 있는 객체를 HMI에 알립니다.
기본값은 거짓입니다.
Cfg_HasNav
DINT
설정 비트는 활성화된 탐색 버튼을 나타냅니다.
기본값은 2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000입니다.
공개 출력 구성원
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
활성화 출력 - 시스템 정의 매개 변수
Sts_Initialized
BOOL
1 = 명령어가 초기화됩니다. Inp_InitializeReq를 사용하여 다시 초기화합니다.
Sts_PermOK
BOOL
전체 허용 상태(1 = 전원 공급하기에 정상임).
Sts_NBPermOK
BOOL
바이패스 불가 허용 상태(1 = 모든 바이패스 불가 허용이 전원 공급하기에 정상임).
Sts_BypActive
BOOL
1 = 허용 바이패스가 활성 상태입니다(바이패스 가능 허용 무시).
Sts_Perm
DINT
개별 허용 상태(1 = 확인, 0 = 전원 공급 안 함).
개인 입력 구성원
데이터 유형
설명
MSet_Bypass
DINT
개별 조건 유지 관리 바이패스를 전환합니다.
기본값은 2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000입니다.
개인 출력 구성원
데이터 유형
설명
N/A
N/A
N/A
연산
이 다이어그램은 PPERM 명령어의 기능을 보여줍니다.
PPERM operation diagram
HMI용 문자열 구성
HMI 페이스 플레이트(FT 보기)과 Logix Designer 구성 대화 상자의 문자열을 구성합니다. 문자열은 태그 항목의 확장 속성으로 설정됩니다. 문자열을 Logix Designer에서만 구성합니다.
  • 설명
  • 그래픽 기호 레이블
  • HMI 페이스 플레이트 호출용 디스플레이 라이브러리
  • 명령어 이름
  • 영역 이름
  • URL 링크
  • 입력 조건부 텍스트
  • 탐색 경로
  • 추가 정보
PPERM 명령어 모니터링
모니터링을 위해 프로세스 객체의 PlantPAx 라이브러리에서 작업자 페이스 플레이트를 사용합니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요.
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다.
명령어 최초 실행
명령어는 정상 실행됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다.
이 명령어가 오프 스캔인 경우 허용 정상 상태 요약 비트를 거짓으로 설정합니다.
바이패스로 구성된 조건에 대해서만 개별 허용 바이패스를 설정합니다. 바이패스 불가 입력에 대한 모든 MSets는 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다.
함수 블록 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
EnableOut이 거짓으로 해제됩니다.
명령어 최초 실행
명령어는 정상 실행됩니다.
명령어 최초 스캔
함수 블록 다이어그램 표에서 명령어 최초 실행을 참조하십시오.
EnableIn이 거짓임
EnableOut이 거짓으로 해제됩니다.
이 명령어가 오프 스캔인 경우 허용 정상 상태 요약 비트를 거짓으로 설정합니다.
바이패스로 구성된 조건에 대해서만 개별 허용 바이패스를 설정합니다. 바이패스 불가 입력에 대한 모든 MSets는 해제됩니다.
EnableIn이 참임
EnableOut이 참으로 설정됩니다.
명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
구조화된 텍스트
구조화된 텍스트에서 정상 스캔 중에 EnableIn은 항상 참입니다. 명령어는 로직에서 활성화한 컨트롤 경로에 있을 때 실행됩니다.
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
함수 블록 다이어그램 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
명령어 최초 실행
함수 블록 다이어그램 표에서 명령어 최초 실행을 참조하십시오.
EnableIn이 참임
함수 블록 다이어그램 표의 EnableIn이 참인 경우를 참조하십시오.
사후 스캔
함수 블록 다이어그램 표에서 사후 스캔을 참조하십시오.
예
래더 다이어그램
PPERM_example_LD1
PPERM_example_LD2
함수 블록 다이어그램
PPERM_example_FBD
구조화된 텍스트
P182_Motor_1Perm.Inp_BypActive := P182_Motor.Sts_BypActive;
PPERM(P182_Motor_1Perm);
P182_Motor.Inp_1PermOK := P182_Motor_1Perm.Sts_PermOK;
P182_Motor.Inp_1NBPermOK := P182_Motor_1Perm.Sts_NBPermOK;
P182_Motor.Inp_Hand := E300_P182:I.OperatorStationLocalLEDReadback;
P182_Motor.XCmd_Start1 := E300_P182:I.Pt03Data;
P182_Motor.XCmd_Start2 := E300_P182:I.Pt04Data;
P182_Motor.XCmd_Stop := NOT(E300_P182:I.Pt05Data);
P182_Motor.XCmd_Acq := E300_P182:I.Pt02Data;
PMTR_ci(P182_Motor,P182_CtrlSet,P182_CtrlCmd,P182_CtrlSts);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal