Istruzioni logiche

Utilizzare le istruzioni logiche per eseguire operazioni logiche.
Istruzioni logiche
Istruzione
Descrizione
Esegue un'operazione booleana AND tra due o più valori.
Esegue AND bit-to-bit tra due valori Integer.
Multiplexer tra quattro ingressi BOOL, restituisce un valore BOOL.
Multiplexer tra otto ingressi BOOL, restituisce un valore BOOL.
Converte i valori booleani in valori negati.
Maschera negazione numero intero bit-to-bit, inverte il valore di un parametro.
OR booleano di due o più valori.
Maschera OR numero intero bit-to-bit, abilita i bit.
Reimposta la bistabile dominante (priorità massima durante la definizione del comportamento delle istruzioni).
Impostazione bistabile dominante.
Fornisce il valore di uscita in base alla combinazione degli ingressi.
OR esclusivo booleano di due o più valori.
Maschera OR intero esclusivo bit-to-bit, restituisce valori di bit invertiti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal