TTABLE (tavola della verità)

L'istruzione TTABLE fornisce il valore di uscita in base alla combinazione degli ingressi. Se il valore è 0xABCD e gli ingressi da In3 a In0 corrispondono al numero 7, TTABLE è il valore del bit 7 nella tabella (che è 1). Il bit meno significativo nella tabella è il bit 0.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TTABLE
TTABLE
Parametri TTABLE
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Table
Ingresso
UINT
Tabella valori veri per la funzione BOOLEAN.
IN0
Ingresso
BOOL
Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
IN1
Ingresso
BOOL
Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
IN2
Ingresso
BOOL
Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
IN3
Ingresso
BOOL
Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
TTABLE
Uscita
BOOL
Il valore di uscita in base alle combinazioni degli ingressi.

Combinazioni di ingressi TTABLE

L'istruzione TTABLE ha quattro ingressi, e pertanto 16 combinazioni. Tali combinazioni trovano posto in una tavola della verità: per ogni combinazione è possibile regolare il valore in uscita. Il numero di combinazioni configurabili dipende dal numero di ingressi collegati alla funzione.
Esempio di combinazione tavola della verità.
Numero
In3
In2
In1
In0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
1
0
4
0
1
0
0
5
0
1
0
1
6
0
1
1
0
7
0
1
1
1
8
1
0
0
0
9
1
0
0
1
10
1
0
1
0
11
1
0
1
1
12
1
1
0
0
13
1
1
0
1
14
1
1
1
0
15
1
1
1
1

Esempi di TTABLE

Esempio di diagramma a blocchi funzione TTABLE
Esempio di diagramma a blocchi funzione TTABLE
Esempio di Diagramma Ladder TTABLE
Esempio di Diagramma Ladder TTABLE
Esempio di Testo strutturato TTABLE
Esempio di Testo strutturato TTABLE
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal