RS (reset/impostazione)
L'istruzione RS ripristina o imposta la bistabile dominante (priorità massima durante la definizione del comportamento delle istruzioni).
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
RS

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
SET | Ingresso | BOOL | TRUE: imposta Q1 su TRUE. |
RESET1 | Ingresso | BOOL | TRUE: Imposta Q1 su FALSE (dominante). |
Q1 | Uscita | BOOL | Stato memoria booleana. |
Esempi di RS
Esempio di diagramma a blocchi funzionali RS

Esempio di diagramma ladder RS

Esempio di testo strutturato RS

(* ST Equivalence: RS1 is an instance of a RS block *) RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm)); command := RS1.Q1;
Risultati

Fornire un feedback