XOR (OR esclusivo)
L'istruzione XOR esegue un'operazione OR esclusiva tra due valori booleani.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
XOR

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
i1 | Ingresso | BOOL | Valore in tipo di dati Boolean. |
i2 | Ingresso | BOOL | Valore in tipo di dati Boolean. |
o1 | Uscita | BOOL | OR esclusivo booleano dei due termini di ingresso.
|
Esempi di XOR
Esempio di Diagramma a blocchi funzione XOR

Esempio di programma Diagramma Ladder XOR

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;
Fornire un feedback