OR
L'istruzione OR esegue un'operazione OR logica di due o più valori booleani e restituisce il valore booleano True se almeno un ingresso è True, altrimenti torna False. In caso contrario, restituisce false.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
OR

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
i1 | Ingresso | BOOL | Valore in tipo di dati Boolean. |
i2 | Ingresso | BOOL | Valore in tipo di dati Boolean. |
o1 | Uscita | BOOL | OR booleano dei termini di ingresso.
|
Esempi di OR
Esempio di Diagramma a blocchi funzione OR

Esempio di programma Diagramma Ladder OR

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 OR NOT (bi102); bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;
Fornire un feedback