- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Exemples de requête de données numériques
Exemples de requêtes permettant de filtrer les moteurs en fonction de différentes propriétés.
- Afficher l’objet Motor5
- SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
- Afficher les moteurs ayant une Accélération de 20
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
- Afficher les moteurs ayant une Accélération de 20 et une Vitesse comprise entre 300 et 500
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
- Afficher les moteurs dont les noms commencent par
(Défectueux)Faulty - SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Fournir une réponse