Créer un NetLogic permettant d’ajouter des données aléatoires

NetLogic génère des chaînes aléatoires et les ajoute à la base de données intégrée par défaut.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour créer un NetLogic permettant d’ajouter des données aléatoires
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    NetLogic
    et sélectionnez
    Nouveau
    NetLogic d’exécution
    .
  3. Passez le curseur de la souris sur le NetLogic, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    GenerateRandomStrings
    .
  4. Double-cliquez sur NetLogic.
    L'éditeur de code externe s'ouvre.
  5. Dans l’éditeur de code, remplacez le code existant par le code suivant :
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using FTOptix.SQLiteStore; using FTOptix.Store; #endregion public class GenerateRandomStrings : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { Guid g = new Guid(); Random random = new Random(); var store = Project.Current.GetObject("DataStores"); ; string[] columnName = { "Column1" }; var internalDatabase = store.Children.Get<FTOptix.Store.Store>("RandomStringsDataStore"); var table = internalDatabase.Tables.Get<FTOptix.Store.Table>("Table1"); var numbers = new object[150, 1]; for (int i = 0; i < 150; i++) { numbers[i, 0] = Guid.NewGuid().ToString(); //numbers[i, 0] = random.Next(); } table.Insert(columnName, numbers); if (store == null || table == null) { Log.Info("Something is null"); } } }
  6. Enregistrez le code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.