Ajouter des utilisateurs
Ajoutez des utilisateurs ayant des paramètres régionaux différents.
Conditions préalables
Ajoutez le paramètre régional it-IT. Consultez la rubrique Ajouter une langue de paramètre régional à un dictionnaire de localisation.
- Pour ajouter des utilisateurs
- DansVue de projet, développezSécurité.
- Créez deux utilisateurs en cliquant avec le bouton droit de la souris surUtilisateurset en sélectionnant .
- Pour renommer les utilisateurs, passez le curseur de la souris sur chaque utilisateur, sélectionnez et saisissez :
- Starr
- Luca
- DansVue de projet, sélectionnezLuca.
- DansPropriétés, définissezLocaleIdssurit-IT.
Fournir une réponse