Associer la couleur de la LED à la boîte de spin

Contrôlez la couleur de l’objet LED en modifiant les valeurs de la boîte de spin lors de l’exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    LED1
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique complexe avec un
    Convertisseur clé-valeur
    entre
    Couleur
    et
    Valeur
    de
    BoîteDeSpin1
    :
    Lien dynamique source
    ProjectName
    Interface utilisateur
    Pages
    Page1 (type)
    BoîteDeSpin1
    Valeur
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Dans l’éditeur de liens dynamiques complexes, en regard de
    Convertisseur clé-valeur
    , sélectionnez
    Editor
    .
    Pour plus d’informations, consultez Convertisseur clé-valeur.
  4. Dans l’éditeur, en regard de
    Valeurs
    , sélectionnez
    String
    , puis sélectionnez
    Color
    .
    CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
    Afficher tout
    .
  5. Ajoutez deux lignes en sélectionnant
    Add
    deux fois.
  6. Définissez les valeurs comme suit :
    Touches (UInt32)
    Valeurs (Color)
    0
    #cd163f
    1
    #f58025
    2
    #00aeef
  7. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    BoîteDeSpin1
    .
  8. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Valeur minimale
    sur
    0
    .
    CONSEIL: Définir la
    Valeur minimale
    vous empêche de fournir des valeurs non gérées par le
    Convertisseur clé-valeur
    lors de l’exécution.
  9. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Valeur maximale
    sur
    2
    .
    CONSEIL: Définir la
    Valeur maximale
    vous empêche de fournir des valeurs non gérées par le
    Convertisseur clé-valeur
    lors de l’exécution.
Modification de la couleur de la LED
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.