Organiser les balises importées

Organisez les balises importées dans des dossiers. Si les balises importées sont déplacées vers différents dossiers, elles restent synchronisées avec l’automate.
IMPORTANT:
Rockwell Automation
vous
déconseille
de séparer et de réorganiser les balises contenues dans une balise structurée, car leur structure initiale est restaurée en cas de resynchronisation de la balise.
  1. Pour organiser les balises importées
  2. Dans
    Vue de projet
    , accédez à
    Balises
    sous
    Station de communication
    .
  3. Pour créer un dossier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet
    Balises
    et sélectionnez
    Nouveau
    Dossier
    .
  4. Déplacez les balises importées dans le dossier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.