Vue de type

Les types sont des modèles d’objets ou de variables à partir desquels d’autres objets et variables sont créés. Utilisez
Vue de type
pour ajouter un type d’objet à l’éditeur afin de créer une instance de ce type. Faites glisser le type depuis un dossier dans
Vue de type
vers la fenêtre ou le canevas.
Les types sont organisés en dossiers par catégorie d’objet. Les exemples de dossiers incluent les types d’interface utilisateur, de bases de données, d’enregistreurs, d’alarmes et de recettes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.