IUANode.Get(browsePath)

Renvoie un objet C#
IUANode
qui correspond au premier nœud enfant du nœud sur lequel la méthode est appelée. Le nom d'objet renvoyé correspond à l'argument.
IUANode Get(string
browsePath
);

Arguments

browsePath
(string)
Peut être :
  • BrowseName
    de l'objet .
  • Le chemin d’accès à l’objet dans le modèle d’information, exprimé de manière unique comme une séquence de valeurs
    BrowseName
    séparées par
    /

Renvoie

IUANode
Objet C# correspondant au nœud demandé.

Exemples

Les exemples suivants présentent un objet C# renvoyé qui correspond au nœud
Motor1
qui est un enfant de
Machine1
 :
var motor1 = Owner.Get("Machine1").Get("Motor1");
var motor1 = Owner.Get("Machine1/Motor1");
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal